Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 31 até 82
Circuito de mistura, shunt duplo com válvula de 3 vias, tipo 1
O circuito de mistura com shunt duplo carateriza-se por um caudal constante do lado primário, que provoca elevados custos energéticos. Habitualmente, vem equipado com uma válvula de 3 vias.
Circuito de mistura, shunt duplo com válvula de 3 vias, tipo 2
O circuito de mistura com shunt duplo carateriza-se por um caudal constante do lado primário, que provoca elevados custos energéticos. Habitualmente, o circuito de mistura com shunt duplo vem equipado com uma válvula de 3 vias.
Circulação de água quente
A água quente doméstica que permanece nas tubagens durante muito tempo arrefece devido à perda de calor. A circulação da água quente assegura um caudal nas tubagens, apesar de não ser retirada água quente.
Circulação interna
Por vezes, é necessário arrefecer o empanque de uma bomba centrífuga de empanque mecânico único, ou remover depósitos da caixa de empanque. A instalação de uma tubagem de circulação pode resolver este problema.
Classe de proteção
A classe de proteção revela o grau de proteção de um corpo elétrico, como um motor, contra a entrada de objetos sólidos e de água.
Classificação de risco de incêndio
As classes de risco (LH, OH, HH) para que são concebidos os diferentes sistemas automáticos de extinção irão determinar as caraterísticas da instalação em termos de abastecimento de água, número de bombas, número de sprinklers, etc.
COD (Coeficiente de desempenho)
O coeficiente de desempenho (COD) expressa a eficiência de uma bomba de calor. Ao calcular o COD de uma bomba de calor, o calor produzido pelo condensador (Q) é comparado com a potência fornecida ao compressor (W).
CODS (coeficiente de desempenho do sistema)
O CODS de uma bomba de calor baseia-se no calor total extraído (Q) relativamente à energia fornecida à bomba de calor (W).
Coeficiente de transferência de calor
O coeficiente de transferência de calor descreve a perda de calor por metro quadrado, em relação à diferença de temperatura entre o interior e o exterior.
Coletor
O coletor é um componente que tem como objetivo distribuir uniformemente o refrigerante pelas tubagens dos arrefecedores de ar, arrefecedores secos, evaporadores, e condensadores.