Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 301 até 311
Válvula solenoide
As válvulas solenoides são amplamente utilizadas para controlar o aquecimento ou o arrefecimento com consumidores ON/OFF. A corrente elétrica é transformada em campo magnético, que abre ou fecha a válvula mecanicamente.
Válvula termostática de radiador
A válvula termostática é instalada em radiadores e convetores para regular a temperatura da divisão. A válvula é automática, e é constituída por duas partes: um elemento termossensível, e o corpo da válvula.
Vapor
O vapor é utilizado para a distribuição de aquecimento urbano em sistemas de aquecimento de edifícios e em processos de aquecimento industrial.
Vaso de expansão
O volume de água num sistema de tubagens varia consoante a temperatura. O vaso de expansão é utilizado para assegurar a absorção de volumes excessivos de água.
Velocidade do caudal
A velocidade do caudal de um líquido nas tubagens varia ao longo da secção transversal do tubo. O perfil de velocidade do caudal depende do regime do caudal: laminar ou turbulento.
Ventilador
Um ventilador é um dispositivo com hélices ou um impulsor que rodam devido a um motor elétrico. A rotação das hélices ou do impulsor provoca a movimentação do ar. A rotação faz com que o trabalho mecânico seja transferido para o ar.
Ventilador axial
Um ventilador axial é um ventilador em que tanto o motor como as hélices estão montados diretamente no eixo. Quando o eixo e as hélices rodam, é criada uma corrente paralela ao eixo.
Ventilador radial
Um ventilador radial é constituído por um impulsor acionado por um motor elétrico. A rotação do impulsor faz circular o ar, sendo o ar aspirado pela entrada lateral do ventilador, e expelido pela saída.
Ventiloconvetor
O ventiloconvetor é utilizado para aquecer ou arrefecer ar em diversos tipos de locais, por exemplo: áreas de produção da indústria alimentar, armazéns, escritórios, supermercados, etc. Uma vez que não possui quaisquer condutas, o ventiloconvetor é utilizado para controlar a temperatura apenas do espaço em que está instalado.
Vigas refrigeradas
As vigas refrigeradas ativas e passivas são utilizadas para arrefecer o ar de um edifício. As vigas refrigeradas passivas arrefecem o ar interior sem ruído, e sem a despesa de condutas e unidades de tratamento de ar. Geralmente, as vigas refrigeradas ativas possuem uma capacidade de arrefecimento muito mais sensível do que as vigas refrigeradas passivas.