Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 271 até 311
Temperatura interior
No sentido de definir apropriadamente a capacidade de um sistema de aquecimento e de ventilação, é necessário ter em consideração os parâmetros da climatização interior.
Tempo de retenção
O tempo de retenção descreve a quantidade de tempo que um volume de águas residuais é armazenado numa instalação de bombeamento, num poço, nas tubagens, numa bacia de retenção, etc.
Termístores PTC
Os termístores são resistências que reagem a mudanças de temperatura. Existem duas categorias: resistências termossensíveis de silício, e materiais cerâmicos policristalinos.
Termóstato
Um termóstato é um dispositivo utilizado para a regulação da temperatura de um sistema, para manter uma temperatura semelhante à temperatura de referência.
Teste de aceitação de sistemas automáticos de extinção
O teste de aceitação de sistemas automáticos de extinção tem como objetivo assegurar a sua funcionalidade e desempenho, em conformidade com os requisitos do projeto.
Teto radiante refrescante
Os tetos radiantes refrescantes podem ser utilizados como complemento, se os sistemas de ar frio forem insuficientes. O efeito de arrefecimento é conseguido sobretudo através da absorção de calor, sendo a convecção uma função secundária.
Tipos de sistemas automáticos de extinção por água
Os sistemas automáticos de extinção por água podem ser: húmidos, secos, de dilúvio, e de pré-ação, dependendo das temperaturas (com ou sem gelo) e do método de ativação do sistema.
Torre de arrefecimento
As torres de arrefecimento são utilizadas para eliminar o excesso de calor de um sistema de ar condicionado, se o calor não puder ser utilizado para outros fins.
Transdutor de pressão
Os transdutores de pressão são instalados em sistema de aquecimento, de arrefecimento, ou de ventilação. Estes dispositivos medem a pressão num determinado local do sistema, e convertem a informação num sinal que possa ser lido por um instrumento.
Transmissor de condutividade
Os transmissores de condutividade medem a condutividade elétrica de um líquido. Isto é feito para evitar o excesso de salinidade, que poderá provocar corrosão em, por exemplo, sistemas de ar condicionado.