Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 231 até 311
Recuperação de calor
Uma grande parte do consumo energético de um sistema ventilação diz respeito ao aquecimento do ar exterior. Os custos operacionais podem ser significativamente reduzidos se o calor for transferido do ar eliminado para o ar frio admitido.
Recuperador de calor da descarga
O recuperador de calor da descarga poderá ser utilizado numa instalação de arrefecimento para produzir água quente doméstica. Isto é possível quando existe no edifício a necessidade simultânea de arrefecimento e de água quente doméstica.
Refluxo
O refluxo é o movimento do fluido nas tubagens na direção contrária à normal. É causado por uma diferença de pressão da água.
Refrigerante
A função do refrigerante é transferir energia de um nível e eliminá-la num nível superior. Existem diferentes tipos de refrigerantes primários, cada um com caraterísticas técnicas específicas, com pressão, temperatura, entalpia, e volume específico adequados a cada necessidade.
Refrigerante secundário
Os refrigerantes poderão ser primários ou secundários. Geralmente, o refrigerante secundário não é tóxico em pequenas quantidades, no entanto, grandes quantidades do mesmo requerem um descarte apropriado.
Refrigerantes naturais
Os refrigerantes naturais têm um efeito inexistente, ou insignificante, na camada do ozono e no efeito de estufa. São amplamente utilizados em pequenas aplicações, como bombas de calor, pequenos chillers, e sistemas comerciais.
Rotações da bomba
Quando as rotações da bomba são alteradas para uma velocidade mais baixa ou mais elevada, a curva da bomba muda.
Rótulo energético
A maioria dos eletrodomésticos, das lâmpadas e dos carros comercializados na UE deverão possuir um Rótulo Energético, que apresenta a eficiência energética do produto.
Saturação
O ponto de saturação ocorre quando o ar já não consegue absorver mais água. O ponto de saturação também é chamado ponto de orvalho. Pode também ser definido como a quantidade máxima de energia entálpica que a água ou um vapor saturado contém sem entrar em ebulição ou sem condensar.
Sensor de nível
O sensor de nível é um dispositivo que mede o nível de água.