Partes por milhão
A medida “partes por milhão” (ppm) é utilizada para fazer referência a proporções relativas em quantidades medidas, sobretudo em proporções baixas (rácio elevado).
Passagem livre
Habitualmente, a passagem livre refere-se à dimensão do maior objeto esférico que consegue passar pelo impulsor.
Perda de calor nas tubagens
As tubagens que distribuem o fluido de aquecimento perdem algum do seu calor para o meio envolvente. Esta perda de calor provoca o arrefecimento indesejável do fluido nas tubagens.
Perfil de Carga
The consumption profile shows the relationship between the time of the day and the water flow rate. This is relevant in connection to water boosting systems.
Permutador de água quente
Os permutadores de água quente são utilizados na produção de água quente doméstica. E podem estar conectados ao sistema de aquecimento central ou de aquecimento urbano.
Permutador de calor
Os permutadores de calor são utilizados em sistemas de aquecimento para separar dois fluidos, enquanto transferem o calor de um fluido para outro.
Permutador de calor de fluxos cruzados
Os permutadores de calor de fluxos cruzados transferem calor de uma corrente de ar para outra, numa unidade de tratamento de ar (UTA). Ao contrário dos permutadores de calor rotativos, os permutadores de calor de fluxos cruzados não transferem humidade, e não existe o risco de curto-circuito nas correntes de ar.
Permutador de calor de placas
Um permutador de calor de placas é um permutador utilizado para transferir o calor de um fluido para outro.
Permutador de calor de virola e tubos
Os permutadores de calor de virola e tubos são utilizados para transferir o calor de um fluido para outro. Uma vez que apresentam baixa perda de pressão, estes permutadores adequam-se a sistemas de ar condicionado.
Permutador de carga
Um permutador de carga combina as vantagens de um permutador de água quente e de um depósito de água quente.