Manutenção da pressão
Os sistemas de aquecimento e de arrefecimento utilizam um sistema para manter uma pressão estática constante no sentido de assegurar um funcionamento ininterrupto.
Marcação CE
A marcação CE é a prova do fabricante/importador em como o seu produto está em conformidade com os requisitos das Diretivas UE e das normas EN aplicáveis.
Modo de controlo de temperatura
O modo de controlo de temperatura é utilizado em sistemas de circulação sem válvulas de controlo para gerar um caudal variável, e em sistemas em que é importante ter uma temperatura constante.
Necessidade de calor
A necessidade de calor de um edifício é calculada com base na estimativa da transferência de calor com o espaço envolvente e com os utilizadores do edifício.
Norma de componente de proteção contra incêndios
Uma norma de componente de proteção contra incêndios é um documento com disposições obrigatórias em termos de requisitos e métodos de teste dos componentes ou dos materiais que devem ser utilizados em sistemas de proteção contra incêndios.
Norma de proteção contra incêndios
Uma norma de proteção contra incêndios é um documento com disposições obrigatórias para o planeamento, a instalação, e a manutenção de sistemas de combate a incêndios (como sistemas automáticos de extinção por água, por água nebulizada, por gás, e por espuma). Os requisitos gerais dos componentes, como o desempenho, as especificações, e as homologações também estão parcialmente incluídos.
Normas de desempenho eficiente
As normas de desempenho eficiente regulam a eficiência do motor, e definem os requisitos mínimos de eficiência.
NPSH (altura de aspiração positiva líquida)
A diferença entre a pressão de entrada e a pressão mais baixa dentro da bomba é chamada NPSH: altura de aspiração positiva líquida. A NPSH expressa então a perda de pressão que ocorre na primeira parte do cárter da bomba.
Parte fixa do empanque mecânico
A parte fixa (estacionário) do empanque está fixada ao cárter da bomba. É constituída por uma sede fixa e um vedante fixo secundário.
Parte rotativa do empanque mecânico
A parte rotativa do empanque está fixada ao veio da bomba, e roda no líquido durante o funcionamento.