Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 11 até 17
Europump
The European pump manufacturers are represented in the organisation Europump which provides expertise on technical issues and can also be used for exchanging pump related information.
Evaporação
A evaporação ocorre no evaporador, que é um componente de um sistema de arrefecimento. A transição do estado líquido para o estado gasoso do refrigerante que flui através do evaporador é chamada evaporação.
Evaporador
Os evaporadores são utilizados em sistemas de arrefecimento. Os evaporadores absorvem o calor envolvente através, por exemplo, do arrefecimento do ar envolvente.
Exfiltração
A exfiltração refere-se à fuga de águas residuais para o solo e para as águas subterrâneas através de juntas defeituosas, tubagens danificadas, câmaras de visita, etc.
Expansão
A expansão é uma expressão utilizada em referência a uma instalação de arrefecimento. Esta expressão diz respeito à temperatura e ao processo que transporta o refrigerante do lado do condensador para o lado do evaporador, na instalação de arrefecimento.
Expansão de fluido
Quando um líquido aquece também expande, ou seja, a sua densidade diminui à medida que a temperatura aumenta. Num sistema de aquecimento, a temperatura de um líquido varia ao longo do tempo.
Expoente de radiador
O expoente de radiador (n) indica a alteração na potência calorífica de um radiador quando as condições reais, em termos de temperatura da água e de temperatura ambiente, são diferentes das condições padrão, ou seja, os valores utilizados para definir a potência calorífica nominal do radiador.