Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 11 até 25
Bomba de emulsão
A bomba de emulsão tira partido do aumento da admissão de oxigénio na água sob pressão. Ao mesmo tempo, o ar que sobe é utilizado para empurrar - e, assim, circular - a água. Logo, esta bomba adequa-se ao arejamento e à circulação de grandes quantidades de água. As bombas de emulsão são frequentemente utilizadas em situações que exigem o mínimo de manutenção possível.
Bomba de engrenagens
Uma bomba de engrenagens simples é constituída por duas engrenagens cilíndricas juntas, que rodam em direções opostas dentro de um cárter. Qualquer fluido que preencha o espaço entre os dentes das engrenagens e o cárter, acompanhará as engrenagens quando estas rodam.
Bomba de manutenção da pressão
As bombas de manutenção de pressão são utilizadas para manter uma pressão constante em sistemas fechados de aquecimento e de ar condicionado.
Bomba doseadora
A bomba doseadora é um tipo de bomba volumétrica, e, habitualmente, é uma bomba de membrana.
Bomba normalizada
Existem bombas normalizadas utilizadas como bombas de combate a incêndios. Estas bombas não foram fabricadas especificamente para sistemas de combate a incêndios, podendo assim provocar um baixo desempenho devido ao risco de entupimento, e à instabilidade na pressão do sistema.
Bomba principal
Em sistemas de aquecimento e de ar condicionado, a água deverá ser transportada do sistema de abastecimento até ao ponto de consumo. Isto é conseguido através de bombas principais.
Bomba trituradora
Um bomba trituradora é uma bomba centrífuga equipada com um sistema de trituração na entrada, desfazendo as partículas maiores para formar uma massa homogénea de águas residuais.
Bombas de combate a incêndios
Habitualmente, as bombas de combate a incêndios estão homologadas por uma entidade homologadora, e poderão ser acionadas por um motor elétrico ou um motor a gasóleo. Numa instalação de combate a incêndios, poderá haver uma ou mais bombas a funcionar como bomba de serviço, auxiliar (50%), e em standby.
Bombas em paralelo
A instalação de bombas em paralelo aumenta o Q.
Bombas em série
A instalação de bombas em série irá aumentar a altura manométrica.