Introdução ao CCV
O custo do ciclo de vida de qualquer equipamento inclui os custos totais da sua vida útil, como a aquisição, a instalação, o funcionamento, a manutenção, e o descarte desse equipamento.
Isolamento de tubo
As tubagens que transportam fluido quente são isoladas para minimizar as perdas de calor acidentais. A perda de calor arrefece o fluido e aquece a divisão onde se encontram as tubagens. Sendo que ambas as consequências são indesejáveis.
Lambda
A condutividade térmica de um material é chamada lambda. O lambda é utilizado para cálculos térmicos relativos a edifícios e a componentes térmicos.
Legionella
A Legionella pode causar duas doenças diferentes em humanos: A doença do Legionário, que é uma infeção que causa pneumonia, e a febre de Pontiac, que se assemelha a uma gripe aguda. A conceção dos sistemas de ar condicionado deverá ter em consideração o risco de proliferação de bactérias.
Leis de semelhança
As leis de semelhança expressam a relação matemática entre o caudal, a velocidade da bomba (rpm), a altura manométrica, e o consumo energético das bombas centrífugas.
Ligação Ethernet
A ligação Ethernet na unidade de controlo 351 disponibiliza a interface de utilizador em qualquer computador. O controlo e a monitorização poderão ser realizados diretamente ou através da Internet.
Limitador termostático da temperatura de retorno
O limitador da temperatura de retorno é uma válvula instalada num sistema em que a temperatura da água no tubo de retorno não pode ultrapassar um valor de referência.
Líquidos abrasivos
Um líquido abrasivo contém substâncias, compostos minerais ou inorgânicos, que que são mais duros do que o material com o qual entram em contacto. Esta abrasão desgasta e danifica os materiais mais suaves.
MAGdrive
Os ímanes são utilizados para acionar o veio e os impulsores, neste grupo de produtos da gama CR. Não existe ligação física entre a bomba e o motor, permitindo assim uma vedação hermética à prova de fugas.
Manómetro
Um manómetro é um instrumento utilizado para monitorizar a pressão num sistema de aquecimento ou de arrefecimento, num determinado local. É frequente a pressão ser apresentada relativamente à pressão atmosférica, mas também pode ser apresentada como pressão absoluta.