Filtro
Os filtros são integrados em sistemas de aquecimento e de arrefecimento para filtrar as impurezas do fluido circulante.
Filtro off-line
A filtração off-line é frequentemente o único principio viável para a limpeza de grandes sistemas de ar condicionado e de aquecimento.
Fluoroelastómeros
Os fluoroelastómeros (FKM) são um dos tipos de borracha utilizada como material vedante para veios, para evitar a fuga do fluido bombeado.
Forças do empanque do veio
As partes do empanque dentro da bomba estão sujeitas a uma força axial gerada pela pressão dentro da bomba.
Função de paragem
A função de paragem torna possível a paragem da última bomba em funcionamento, se o consumo for muito baixo ou inexistente.
Funcionamento de emergência
Os grupos de pressurização Hydro MPC e os sistemas Control MPC, em aplicações de pressurização, incluem um funcionamento de emergência concebido para sistemas importantes em que o funcionamento não pode ser interrompido.
Funcionamento de velocidade variável
O controlo da velocidade através de um conversor frequência é sem dúvida a forma mais eficiente de ajustar o desempenho de um grupo de pressurização exposto a requisitos de caudal variáveis. O método de controlo de velocidade produz uma nova curva Q/H com uma altura manométrica e caudal reduzidos.
Funcionamento noturno
O sistema de funcionamento noturno é utilizado para controlar um sistema de aquecimento. O funcionamento noturno permite diminuir a temperatura durante a noite, reduzindo assim o consumo energético. Por exemplo, em edifícios de escritórios que não são utilizados durante a noite é possível diminuir a temperatura sem pôr causa o conforto.
Golpe de aríete
O golpe de aríete pode provocar a rutura de tubagens ou danificar equipamentos, se for suficientemente forte.
Graus-dia
Graus-dia é uma medida do nível de frio (ou calor) ao longo de um determinado período de tempo, e da quantidade correspondente de energia necessária para aquecer (ou arrefecer) um edifício.