Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 141 até 311
Efluente
O efluente é a descarga de água de uma massa de água natural ou de uma estrutura construída.
Empanque do veio
A estrutura básica do empanque mecânico do veio combina uma parte rotativa e uma parte fixa.
Empanque duplo oposto
Um empanque duplo oposto é constituído por dois empanques do veio juntos para assegurar maior segurança e fiabilidade.
Empanque duplo tandem
O empanque duplo tandem é um sistema de empanque da Grundfos onde existe uma caixa de empanque adicional no empanque do veio.
Entalpia
A entalpia é a descrição de uma quantidade de energia, e os seus valores para diferentes elementos podem ser encontrados na literatura, de acordo com diferentes temperaturas e pressões. A entalpia é frequentemente expressa em KJ/Kg.
Equação do custo do ciclo de vida para sistemas de bombeamento
O custo do ciclo de vida de um sistema de bombeamento é o custo total de todos os componentes do sistema ao longo da sua vida útil. Habitualmente, a vida útil são 10 a 20 anos.
Equilíbrio
O equilíbrio de sistemas de aquecimento e de arrefecimento pretende assegurar que é disponibilizada a quantidade certa de água em todos os pontos de consumo. O equilíbrio é conseguido através do uso de válvulas de equilíbrio no sistema, acrescentando assim resistência ajustável.
Espaçamento entre as alhetas
O espaçamento entre as alhetas é a distância entre as alhetas utilizadas nos ventiloconvetores, arrefecedores de ar, arrefecedores secos, evaporadores, e condensadores. O aumento ou diminuição do espaçamento entre as alhetas tem um impacto significativo no desempenho da serpentina.
Espuma de poliuretano
A espuma de poliuretano é utilizada para o isolamento de quase todas as tubagens de arrefecimento devido à sua impermeabilidade, e, consequentemente, é largamente utilizada na produção de revestimento para tubos, encaixes, etc.
Europump
The European pump manufacturers are represented in the organisation Europump which provides expertise on technical issues and can also be used for exchanging pump related information.