Visão geral
Pensado e contruído para o conforto e bem-estar dos seus clientes
O “The Lake Resort” é um empreendimento de luxo localizado na praia da Falésia, em Vilamoura, constituído por um Hotel de 5 estrelas com 192 quartos, um conjunto harmonioso de sete edifícios de apartamentos e um extraordinário lago de conceção única em Portugal.
O empreendimento e em particular o hotel, foi objeto de criterioso equilíbrio arquitetónico e paisagístico integrando-se de forma inigualável no meio circundante, com evidentes cuidados ao nível do conforto e tranquilidade, passando também pela elevada qualidade dos equipamentos e materiais utilizados.
Com efeito, neste hotel tudo foi alvo de uma escolha cuidada, incluindo os equipamentos de bombeamento cuja seleção teve em consideração a sua qualidade, fiabilidade e eficiência energética.
A Grundfos foi o fornecedor de equipamentos de bombeamento selecionado para dar resposta aos critérios de exigência pois assegurou o conforto e bem-estar desejados, não descurando a rentabilização dos custos de operação e manutenção dos equipamentos instalados.
Desta forma, no AVAC foram instaladas mais de duas dezenas de eletrobombas “In-Line”, na sua maioria de velocidade reduzida (máx. 1450rpm) e equipadas com motores Grundfos “EFF1”, classe de eficiência 1 e circuladores UPS totalizando uma potência aproximada de 150kW. Para garantir o abastecimento fiável de água, o projeto incluiu uma central hidropneumática Hydro 2000, equipada com 6 eletrobombas CRE, todas com variação de velocidade incorporada, o que permite que o equipamento se adapte às diferentes necessidades de consumo do hotel, garantindo um conforto e um consumo energético eficiente.
Para a segurança de pessoas e bens foi considerado um sistema de supressão de incêndio, produzido de acordo com a norma internacional NFPA 20 e com aprovação da Factual Mutual (FM).
No que diz respeito às águas residuais, no Hotel, foi preconizada a instalação de uma estação elevatória dupla, equipada com eletrobombas submersíveis da gama SV e uma estação elevatória Sololift + WC-3.
Nesta área de aplicação foram ainda selecionadas para os apartamento três estações elevatórias, cada uma equipada com duas eletrobombas submersíveis totalmente em aço inoxidável da gama SENV com motores de 4 pólos.
Nas infraestruturas envolventes ao empreendimento a solução recaiu sobre as estações elevatórias compactas Macrolift.
A potência total instalada no hotel estima-se em cerca de 310kW.
Tópico:
The Lake Resort
Local:
Vilamoura
Empresa:
The Lake Resort





Contacto
Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contacte-nos para mais informações.
Contacto
Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contacte-nos para mais informações.