Pesquisar Obra de Referência

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 31 até 36
Case banner
Solução Grundfos garante bom funcionamento da ETA do Cabril
A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Cabril foi dimensionada para servir as necessidades de abastecimento de água de uma população residente de 51.170 habitantes. Esta Estação apresenta uma capacidade de produção de água potável de 14.170 m3/dia.
Solução Grundfos reduz custo energético no Hotel Radisson Blu
O primeiro serviço pump audit (auditoria energética) realizado pela Grundfos Portugal, no Hotel Radisson Blu, em Lisboa deu origem à substituição do equipamento existente por um mais eficiente do ponto de vista energético.
Soluções Grundfos escorregam pelo Aquashow no Algarve
Todos os anos, quem visita o Aquashow Park Hotel é recebido com novas atrações e surpresas. Este ano, o parque aquático inaugura dois novos divertimentos e escolheu as bombas da Grundfos para aumentar a adrenalina dos seus visitantes.
SQFlex Solar da Grundfos garante rega em propriedade no Alentejo
Numa propriedade de 3 hectares, onde existem 1500 metros de estufas, onde cultivam pepino, melão e meloa, e 700 árvores de fruto e olival, existe a necessidade de se usar um sistema de rega eficiente diariamente.
The Lake Resort
No hotel Lake Resort tudo foi alvo de uma escolha cuidada, incluindo os equipamentos de bombeamento cuja seleção teve em consideração a sua qualidade, fiabilidade e eficiência energética.
Uma estação de bombeamento resolve inundações recorrentes e melhora a ...
Grundfos supplied six large KPL axial flow propeller pumps, which each can handle 325 m3/min (85,865 gal/min), as well as two smaller KPL pumps that handle 150 m3/min (39,630 gal/min), for a total capacity of 35 m3 per second, or 126,000 m3/hour (554,820 gal/min).