Mostrando resultados de 131 até 1176
Águas subterrâneas agrícolas
A Grundfos pode aplicar a sua tecnologia e conhecimentos para trazer as águas subterrâneas à superfície da forma mais económica possível, para garantir o fornecimento estável de água suficiente para as colheitas.
Alhetas de transferência de calor
As alhetas são utilizadas em todos os arrefecedores de ar, arrefecedores secos, evaporadores, e condensadores que transferem energia de um líquido para o ar, ou do ar para um líquido.
Alimentação de caldeira
As fiáveis bombas de alimentação da Grundfos são concebidas para funcionamento a temperaturas elevadas em caldeiras a vapor, água quente e óleo térmico.
Alinhamento a Laser
Alinhamento preciso da bomba e do veio do motor que reduz o desgaste da bomba e otimiza a eficiência.
ALPHA 1 L
O ALPHA 1L é o único circulador de substituição que é compatível com 95% das caldeiras equipadas com bombas Grundfos.
ALPHA SOLAR
O ALPHA SOLAR da Grundfos ganhou uma nova cara. Descubra este versátil circulador, criado especialmente a pensar em instalações solares.
Alpha3 – Caraterísticas e Benefícios
Descubra o que é que faz com que o ALPHA3 seja o novo topo de gama no que toca a circuladores e o porquê de o escolher.
ALPHA3 da Grundfos em ação
Conheça o primeiro caso de referência do sistema ALPHA3 da Grundfos e desubra como é que um pequeno circulador consegue um enorme impacto no seu dia-a-dia. Ganhe em conforto e perca em despesas com o ALPHA3!
Altura geométrica
A altura geométrica refere-se à diferença física de altura entre o nível de líquido no poço e o ponto mais alto do tubo de descarga ou do nível de água na saída.