Visão geral
CONTROLO E PREVENÇÃO DE LEGIONELLA EM BENFICA
A piscina do complexo desportivo da Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, encontra-se aberta ao público há mais de dez anos. Com 25 metros e 5 pistas, esta piscina coberta é utilizada diariamente por cerca de 3200 pessoas por semana.
A situação
Para controlo da Legionella no sistema de águas quentes sanitárias da piscina, realizava-se um choque térmico a 75°C, com água a correr nos chuveiros entre 2 a 3 minutos. Além disso, o controlo dos parâmetros do tratamento de água era realizado de forma manual.
Esta situação conduzia a variações dos valores de cloro e pH, pelo que foi proposto pela empresa responsável pela manutenção da piscina, a Actipail, instalar um sistema de controlo automático, composto por um controlador de cloro, pH e redox Conex DIP e duas bombas doseadoras Smart Digital DDA.
A solução
Com a instalação deste sistema é agora possível controlar os principais parâmetros de forma automática e assegurar os mesmos níveis de cloro, pH e Redox independentemente do número de utilizadores.
No que diz respeito ao controlo da Legionella, foi decidido instalar um gerador de dióxido de cloro Oxiperm Pro. O consumo de água mensal é de aproximadamente 500 m3 e a temperatura da água dos banhos é de cerca de 38°C.
Com esta nova solução, foi possível reduzir a temperatura dos depósitos (2 unidades de 2000 litros) de 65°C para 50°C. Após um mês de funcionamento, foi verificada uma redução do consumo de gás de 2000 m3.
O resultado
O dióxido de cloro atua de forma permanente no biofilme, onde vive a Legionella, garantindo assim um tratamento contínuo contra a mesma. Além disso, destrói os fenóis e não possui um cheiro desagradável.
O dióxido de cloro tem-se revelado mais eficaz do que o cloro na destruição de esporas, bactérias, vírus e outros organismos patogénicos numa base residual igual (inclusive cryptosporidium e giardia) e na remoção de compostos de ferro e manganês, especialmente em limites complexos. Por outro lado, não foi ainda verificada qualquer tipo de corrosão associada a concentrações elevadas de dióxido de cloro, sendo que este contribui, pelo contrário, para a redução de custos de manutenção a longo prazo.
A análise de controlo não revelou a presença de qualquer tipo de Legionella.
De acordo com José Guimarães, da empresa Actipail, com um custo aproximado de 10€/mês em reagentes, é possível poupar cerca de 2000 m3 /mês em gás – o que, no geral, constitui uma poupança de cerca de 1500 €/mês.
Com base nos custos de gás e nos ganhos verificados, prevê-se a amortização do investimento num prazo inferior a 12 meses.
Equipamentos fornecidos
- 1 Gerador de dióxido de cloro Oxiperm Pro
- 1 Controlador de cloro, pH e redox Conex DIP
- 2 bombas doseadoras Smart Digital DDA
Benefícios Grundfos
- Redução de custos
- Poupança energética
- Fiabilidade
Ficha técnica:
Instalador: Actipail Lda
Empresa responsável pela manutenção: Actipail Lda
Tópico:
Oxiperm Pro previne Legionella e reduz custos na piscina da Junta de Freguesia de Benfica
Local:
Benfica, Lisboa
Empresa:
Junta de Freguesia de Benfica
Contacto
Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contacte-nos para mais informações.
Contacto
Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contacte-nos para mais informações.

Download (pdf)