A bomba submersível SP que não queria parar de funcionar
Um perfurador de poços dinamarquês sentiu a necessidade de substituir as suas bombas submersíveis. Entre elas encontrava-se uma com uma particularidade especial: Encontrava-se em funcionamento há.... 36 anos.
Águas do Minho e Lima – E.T.A.R.
Os Subsistemas de Saneamento de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, sofreram, no ano de 2004, um acréscimo considerável da taxa de atendimento no que diz respeito ao tratamento das águas residuais. Para tal, foram construídos os respetivos intercetores e estações elevatórias e Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
ALPHA3 da Grundfos em ação
Conheça o primeiro caso de referência do sistema ALPHA3 da Grundfos e desubra como é que um pequeno circulador consegue um enorme impacto no seu dia-a-dia. Ganhe em conforto e perca em despesas com o ALPHA3!
Bombas submersíveis SP - 20 anos debaixo de terra a bombear durabilidade
Conheça, através desta história, a longevidade que é possível atingir com as bombas SP.
Casa da Música
A seleção dos equipamentos Grundfos integrou-se em altos critérios de exigência, permitindo atingir o elevado padrão de qualidade e fiabilidade. Desde os equipamentos para o AVAC, praticamente todos eles de velocidade reduzida (máx. 1450 rpm), até às bombas submersíveis para águas residuais e pluviais, passando pelo abastecimento de água ao complexo e o sistema de supressão de incêndios, todos foram selecionados tendo como objetivo a redução do consumo energético.
Conforto e Lazer em Santa Eulália
A Grundfos assegura o conforto e o lazer no Resort Grande Real de Santa Eulália
Controlo Prevenção Legionella
Controlo e Prevenção da Legionella
Controlo prevenção Legionella
Consulte nesta página artigos sobre como prevenir e controlar a Legionella nos sistemas de água.
ETAR da Cidade de Torres Vedras
Representando um investimento total de 5,6 milhões de Euros (dos quais 70 % comparticipados por fundos comunitários), a ETAR de Torres Vedras é a maior de todo o sistema da ÁGUAS DO OESTE, servindo 63.000 habitantes equivalentes, no horizonte de projeto.
ETAR de Bruxelas- Norte
A estação de tratamento de águas residuais de Bruxelas-Norte, dimensionada para uma taxa de atendimento de 1,1 milhões de pessoas equivalentes, permitirá que o tratamento de efluentes da região de Bruxelas atinja as mais exigentes normas europeias.