Aviso de Segurança para bombas UNILIFT E MULTILIFT

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE SOBRE AS BOMBAS DE DRENAGEM GRUNDFOS UNILIFT APB TRIFÁSICAS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS MULTILIFT MSS TRIFÁSICAS

Esta comunicação pretende alertá-lo para um aviso de segurança sobre as bombas de drenagem Grundfos UNILIFT trifásicas, e as estações elevatórias Grundfos MULTILIFT MSS trifásicas.

Com base nas nossas próprias investigações, chegámos à conclusão que sob a alçada de certas condições, os produtos em cima referidos poderão estar em risco de dar choques elétricos.
A Grundfos alerta para um aviso de segurança sobre as bombas UNILIFT APB trifásicas produzidas entre a semana 49 (2016) e a semana 37 (2017), e sobre as estações elevatórias MULTILIFT MSS trifásicas produzidas entre a semana 27 (2012) e a semana 37 (2017). Apenas os produtos produzidos entre os períodos acima referidos é que se podem tornar um risco, uma vez que o design nos outros modelos é diferente. Por favor, encontre em baixo as instruções de como identificar os produtos afetados.

A Grundfos insiste fortemente que verifique se possui uma bomba de drenagem UNILIFT APB trifásica ou uma estação elevatória MULTILIFT MSS trifásica. Se possuir alguma delas, contacte imediatamente o seu instalador ou um Parceiro de Serviço Autorizado da Grundfos para uma substituição ou reparação.

Se tiver um dos produtos dos períodos mencionados:

  • 1. Não toque na bomba enquanto conectada à corrente.
  • 2. Se quiser verificar o produto, desconecte-o primeiro da corrente.
  • 3. Se não sabe como desconectar a bomba ou a estação elevatória da corrente, contacte imediatamente o seu instalador ou um Parceiro de Serviço Autorizado da Grundfos para efetuar esta inspeção e agende uma substituição ou reparação.
  • 4. A Grundfos irá reparar ou substituir a sua UNILIFT APB trifásica ou MULTILIFT MSS trifásica  sem custos.
  • 5. Se tiver uma aplicação móvel, não a utilize.


Se possuir outras dúvidas, entre em contato com um Parceiro de Serviço Autorizado da Grundfos ou com um instalador. Pedimos desde já desculpa por qualquer inconveniente que isto possa causar, mas a segurança, responsabilidade e fiabilidade são a nossa primeira preocupação.

Instruções para identificar as UNILIFT AP50B afetadas

Nr. Produto 96004601,96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819

UNILIFT RECALL

Recall UNILIFT

Verificar que a bomba se assemelha com a da imagem.
Os dois primeiros números indicam o ano de produção (16 para 2016) e os dois últimos números indicam a semana de produção.
O produto necessita de ser substituído se na data constar 1649 até 1735 (desde a semana 49 em 2016 até à semana 35 em 2017).

Instruções para identificar as MULTILIFT MSS afetadas

Nr Produto 97901027, 97901029, 98714824 (apenas China), 97901061, 97901063, 98721203

MULTILIFT RECALL

Recall MULTILIFT

Verificar que a MULTILIFT MSS se assemelha com a da imagem.

Veja a placa da estação elevatória:
    Veja a placa da MULTILIFT.MSS.11.3.2
    Veja se o número de produto é um dos listados em cima.

Veja a placa do motor:
    Procure o número do produto e os códigos de produção 
    Nr. Produto dos motores que necessitam de ser substituídos: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

O código na parte inferior da placa de identificação indica a data de produção (ano / semana). 16 para 2016, 25 para a semana 25.

O motor deve ser substituído se o código estiver entre 1227 a 1735 (da semana 27 em 2012 até a semana 35 em 2017).