ECADEMY

Resumo das vantagens dos grupos de pressurização

Grupos de Pressurização

Resumo das vantagens

Este documento resume as principais vantagens dos grupos de pressurização da Grundfos.

Comodidade moderna

A gama de grupos de pressurização CM apresenta uma unidade com tudo incluído que proporciona instalação fácil, tamanho compacto, funcionamento silencioso, e a reconhecida qualidade da Grundfos.

Grupo de pressurização à escolha

A gama CM da Grundfos inclui o Controlador de Pressão PM1, que permite que a bomba arranque e pare conforme for necessário e protege-a do funcionamento seco, e o Controlador de Pressão PM2, que além de todas as mesmas funcionalidades também permite o ajuste das configurações de pressão.

Rede de abastecimento ou tanque de separação

O grupo de pressurização poderá ser conectado à rede de abastecimento pública ou a um tanque de separação, proporcionando uma instalação flexível.

Funcionalidade de auto ferrante

A gama CM disponibiliza a funcionalidade opcional de auto escorva, que permite o bombeamento a partir de poços rasos, tanques de separação subterrâneos e tanques de água da chuva.

CME - o conforto de uma pressão constante

O Grupo de Pressurização CME da Grundfos vem equipado com um acionamento de velocidade variável, que permite o fornecimento de uma pressão constante, independentemente do número de pessoas que está a utilizar água.

 

..PDF

Grundfos_Ecademy_Grupos de Pressurização_Tarefa 7.pdf (size: 0.1MB)

FAZER DOWNLOAD FICHEIRO