ECADEMY

Autoadapt em detalhe

Grundfos-autoadapt-heating-task7

Seleção adaptável de curvas de controlo para circuladores domésticos

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer

Resumo

Os circuladores com controlo de velocidade para sistemas de aquecimento doméstico encontram-se no mercado desde o início dos anos 90. A maioria destes circuladores possuem curvas de controlo incorporadas, que ajustam a velocidade e a pressão para o caudal verificado e para as exigências de aquecimento. Os circuladores têm normalmente várias curvas de controlo de forma a adaptarem-se às variações nos sistemas de aquecimento. Esta característica melhora o conforto e reduz o consumo de energia. Para beneficiar desta opção, a curva de controlo deve ser configurada corretamente após a instalação. Na maioria dos casos, isto não é possível, porque a informação sobre um sistema de aquecimento em particular não está disponível. Este artigo descreve um novo método de controlo – AUTOADAPT, que adapta automaticamente as configurações do circulador ao sistema de aquecimento onde se encontra instalado. Os circuladores com a função AUTOADAPT medem e analisam as características do sistema de aquecimento durante o funcionamento e ajustam a configuração da curva de controlo em conformidade. Testes de campo na Alemanha demonstraram que em 75% dos casos, a função AUTOADAPT selecionou uma configuração que proporciona o mesmo nível de conforto com um consumo de energia mais baixo.

* Grundfos Management A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Denmark (e-mail {ckallesoe,nbidstrup}@grundfos.com)

..PDF

grundfos_AUTOADAPT_Task 7 AUTOADAPT in depth v1a_PT.pdf (size: 0.3MB)

FAZER DOWNLOAD FICHEIRO