ECADEMY

Tipos de bombas centrífugas

Pumps_Task 05_main image_900x425

Tipos de bombas centrífugas

A bomba é um dispositivo que permite a elevação ou trasfega de líquidos, sendo fornecido com diversos designs e modos de funcionamento. Basicamente, pode ser dividido em categorias consoante os dois princípios de funcionamento essenciais: Bombas de deslocamento positivo e bombas centrífugas. Este artigo aborda apenas as bombas centrífugas.

As bombas centrífugas destinam-se a vários fins em edifícios residenciais:

• Os circuladores são utilizados para fazer circular a água em sistemas fechados que produzem calor, ar condicionado e água quente

• Os sistemas de pressurização aumentam a pressão da água fria no sistema, e são utilizados como bombas de condensados para caldeiras a vapor

• Bombas para abastecimento de água são normalmente utilizadas para fornecer água a partir de furos, existindo versões para instalação subterrânea ou à superfície

• Algumas bombas centrífugas são utilizadas exclusivamente para fins industriais ou para aplicações de águas residuais

Em 1689 o físico Denis Papin inventou a bomba centrífuga. Hoje em dia, este tipo de bombas é um dos mais utilizados em todo o mundo. O princípio de funcionamento de uma bomba centrífuga é simples: o líquido é conduzido para o núcleo do impulsor e distribuído, através da força centrífuga, para a periferia deste. A construção é robusta, simples e pouco dispendiosa; a sua elevada velocidade permite ligar a bomba diretamente a um motor assíncrono.

A bomba centrífuga garante um caudal equilibrado, e pode facilmente ser acelerada sem provocar danos no equipamento.

Fig. 1: O fluxo de líquido ao longo da bomba

Vejamos agora a figura 1, que mostra como o líquido flui ao longo da bomba. A aspiração da bomba conduz o líquido para o centro do impulsor rotativo, de onde é distribuído para a periferia. Esta construção permite atingir níveis elevados de eficiência e é adequada para ser utilizada com líquidos puros. As bombas utilizadas para líquidos impuros, como em aplicações de águas residuais, são equipadas com um impulsor especialmente concebido para impedir que objetos fiquem obstruídos no interior da bomba. Se ocorrer uma diferença de pressão no sistema enquanto a bomba centrífuga não está a funcionar, o líquido pode passar na mesma devido ao design aberto deste tipo de bombas.

Como pode observar na figura 2, as bombas centrífugas podem ser categorizadas em diferentes grupos: Radiais, Caudal misto e Axiais. As bombas radiais e semi axiais são as mais utilizadas. Diferentes exigências relativas ao desempenho das bombas centrífugas, especialmente no que diz respeito a altura, caudal e instalação, juntamente com exigências relacionadas com economia de funcionamento, são apenas algumas das razões pelas quais existem diversos tipos de bombas. A figura 3 mostra os diferentes tipos de bombas no que diz respeito a caudal e pressão.

..PDF

Pumps_Task 5_Centrifugal pump types_PT.pdf (size: 0.3MB)

FAZER DOWNLOAD FICHEIRO