Porque é que a bomba MQ se desliga durante o funcionamento?

Poderá estar a funcionar em seco; a tubagem de aspiração deverá estar completamente abastecida. A temperatura do líquido poderá ser demasiado elevada (> 35°C), a temperatura ambiente poderá ser demasiado elevada (> 45°C), o motor poderá estar sobrecarregado; verifique se o veio da bomba roda livremente; a tensão de alimentação poderá ser demasiado baixa, verifique a ligação. Consulte uma empresa especializada para a realização destes trabalhos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati