Porque é que a bomba MQ se liga e desliga rapidamente?

A tubagem de aspiração poderá apresentar fugas ou poderá haver ar na água. Verifique se o dispositivo anti-retorno se encontra na tubagem de aspiração e se o mesmo funciona corretamente. A pré-carga no depósito de pressão poderá não estar configurada corretamente. A pré-pressão deverá ser de 1.7 - 1.7 bar. Consulte uma empresa especializada para a realização deste trabalho.