Qual é o tipo de empanque mecânico adequado para a minha aplicação?

As bombas industriais da Grundfos podem ser equipadas com uma ampla variedade de empanques mecânicos. Por defeito, é fornecido um empanque mecânico adequado para aplicações de água típicas e para o bombeamento de determinadas substâncias químicas. Contudo, algumas aplicações especiais requerem outros materiais para as faces vedantes ou os O-rings, ou foles de expansão além dos usados num empanque mecânico standard. Por este motivo, a Grundfos disponibiliza inúmeros empanques mecânicos com diferentes combinações de materiais para as superfícies deslizantes.

 

Os empanques mecânicos são selecionados com base em diversos fatores, tais como pressão, temperatura, resistência química, presença de componentes abrasivos e a viscosidade do líquido bombeado. Caso necessite de ajuda na Seleção do empanque mecânico adequado para uma aplicação específica, contacte o seu representante de bombas industriais Grundfos autorizado.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati