Como se deverá proceder se a corrente do motor da bomba exceder a corrente com carga total?

Existem vários motivos para a corrente com carga total permitida ser excedida durante o funcionamento da bomba: Subtensão, desequilíbrio de corrente em motores trifásicos, existência de um curto-circuito no motor, cablagem incorreta ou ligações elétricas defeituosas, viscosidade ou densidade demasiado elevada do líquido bombeado ou desgaste ou bloqueio da bomba.

No entanto, a bomba também poderá ser subdimensionada para a aplicação em questão e poderá estar a funcionar acima do caudal nominal. Neste caso, experimente fechar parcialmente a válvula de fecho no lado da pressão, para estrangular o caudal até a corrente do motor voltar aos limites aceitáveis.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati