O que é uma curva de desempenho e qual é a sua importância?

A potência absorvida pela bomba é o requisito de potência da bomba nas atuais condições de funcionamento. A potência nominal do motor, incluindo o factor de funcionamento, deve ser igual ou superior ao requisito de potência da bomba. Se o requisito de potência da bomba for superior à potência nominal do motor, o motor está a absorver mais corrente do que o pretendido. Isto provoca um sobreaquecimento do motor, podendo danificá-lo.