Qual é o impacto da densidade e viscosidade de um líquido no rendimento da bomba?

As curvas na documentação da Grundfos são especificadas para a densidade e viscosidade da água, a uma temperatura de 20 ºC (gravidade específica = 1 e viscosidade = 1), exceto indicação em contrário. Poderá ser necessário ajustar o rendimento da bomba caso a densidade e viscosidade do líquido bombeado não coincidam com a densidade e viscosidade da água a uma temperatura de 20 ºC (gravidade específica = 1 e viscosidade = 1). Para realizar os cálculos para a bomba, é possível configurar e utilizar o líquido em questão no Grundfos Product Center, o programa de dimensionamento da Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati