O que acontece se a bomba funcionar demasiado à esquerda na curva?

Quando uma bomba funciona demasiado à esquerda na curva, significa apenas que a bomba está a fornecer uma pressão elevada, mas a um caudal reduzido ou sem caudal. Uma pressão elevada no interior da bomba causa tensão na unidade do impulsor, assim aumentando a pressão nos rolamentos do motor. Em casos extremos, isto poderá causar danos na bomba e no motor. Se o caudal se encontrar abaixo do caudal mínimo requerido para a bomba, o líquido bombeado poderá também sobreaquecer e danificar a bomba. Por este motivo, a bomba deve funcionar sempre dentro dos limites máximo e mínimo de caudal. No cenário ideal, a bomba deverá funcionar o mais próximo possível do ponto de eficiência otimizada, de forma a assegurar o prolongamento da vida útil e a minimização do consumo de energia.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati