A que se referem os termos "modo de aspiração" e "altura de aspiração"?

O termo "modo de aspiração" refere-se a um estado de aspiração com pressão de entrada negativa, no qual o líquido bombeado é fornecido a partir de um ponto localizado abaixo do orifício de aspiração da bomba e que se encontra em contacto com a atmosfera (sistema aberto). Isto significa que a pressão aplicada no orifício de aspiração da bomba é inferior ou igual à pressão atmosférica. As bombas centrífugas requerem sempre uma pressão de entrada suficiente para garantir que o rendimento da bomba está em conformidade com a curva de desempenho.

 

A NPSH disponível é essencial para um funcionamento correto. Trata-se de um parâmetro de sistema que deve ser superior ao valor NPSH requerido da bomba mais uma margem de segurança de, pelo menos, 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m de margem de segurança

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati