Quais são as aplicações das bombas submersíveis GRUNDFOS SP?

As bombas submersíveis da série GRUNDFOS SP são adequadas para:

• Abastecimento de água potável em cidades e municípios

• Abastecimento de água em fábricas de lacticínios, cerveja e engarrafamento de água mineral

• Residências familiares

• Instalações de bombas de calor geotérmicas

• Sistemas de rega utilizados em aplicações de horticultura, agricultura e exploração florestal

• Fontes de água, também para instalação horizontal

• Drenagem em aplicações de engenharia civil e exploração mineira

• Abastecimento de água para circuitos de refrigeração industriais

A entrada da bomba deve estar sempre completamente submersa na água. A bomba pode ser instalada na horizontal ou na vertical.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati