O sistema de aquecimento não atinge uma temperatura suficiente (MAGNA).

Possível causa da avaria

O Funcionamento Nocturno Automático está ativo

As condições hidráulicas mudaram. O circulador tem de se adaptar às mesmas.

Quando o Funcionamento Nocturno Automático está ativo

Ligue o Funcionamento Nocturno Automático utilizando o botão 3.

Em modo "AutoAdapt"

Possível causa da avaria: A função "AutoAdapt" não consegue adaptar corretamente o sistema de aquecimento.

Solução

Desligue o circulador durante 5 minutos utilizando o interruptor de alimentação na linha de alimentação elétrica (e não o interruptor no circulador) e volte a ligá-lo.

Utilize o botão 3 para percorrer as curvas possíveis até a função "AutoAdapt" ser novamente ativada. A configuração automática poderá necessitar de algumas horas para se adaptar à curva do sistema.

Caso esta medida não tenha o resultado pretendido, o circulador pode ser configurado para curvas (específicas).

Solução

Comece por utilizar o botão 3 para percorrer as curvas de pressão proporcional e constante possíveis, testando cada configuração durante aproximadamente duas horas.

Caso não haja um aumento no fornecimento de calor, contacte o seu técnico especializado.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati