O sistema de aquecimento não atinge uma temperatura suficiente.

Possível causa da avaria

O Funcionamento Nocturno Automático está ativo

As condições hidráulicas mudaram. A bomba tem de se adaptar às mesmas.

Quando o Funcionamento Nocturno Automático está ativo

Ligue o Funcionamento Nocturno Automático utilizando o Botão 4.

Em modo "AutoAdapt"

Possível causa da avaria: A função "AutoAdapt" não consegue adaptar corretamente o sistema de aquecimento.

Solução

Desligue a bomba durante 5 minutos utilizando o interruptor de alimentação na linha de alimentação elétrica (e não o interruptor na bomba) e volte a ligá-la.

Utilize o botão 5 para percorrer as curvas possíveis até a função "AutoAdapt" ser novamente ativada. A configuração automática poderá necessitar de algumas horas para se adaptar à curva do sistema.

Caso esta medida não tenha o resultado pretendido, a bomba pode ser configurada para curvas (específicas).

Solução

Comece por utilizar o botão 5 para percorrer as quatro curvas de pressão proporcional e constante possíveis e teste cada configuração durante aproximadamente duas horas.

Caso não seja detetado um aumento no fornecimento de calor:

Utilize o botão 5 para alternar para Velocidade Constante II e teste esta configuração durante aproximadamente 2 horas. Caso não haja um aumento no fornecimento de calor, alterne para Velocidade Constante, Nível III.

 

Caso não haja um aumento no fornecimento de calor, contacte o seu técnico especializado.