Qual é o comportamento da MQ em caso de funcionamento em seco?

O alarme de funcionamento em seco é acionado se o motor estiver a funcionar e o caudal for inferior a 0.07 m³/h e a pressão for inferior à pressão configurada no pressóstato. Se este estado durar um minuto, o alarme é acionado e o motor é desligado. Depois disso, a MQ faz uma tentativa de arranque a cada 30 minutos. Se a falta de água persistir após 24 horas, significa que todas as tentativas de arranque falharam e a bomba terá de ser reiniciada manualmente. É sempre possível reiniciar a bomba manualmente premindo o interruptor ON/OFF, mesmo em condições de alarme.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati