Como funciona o Funcionamento Nocturno Automático?

O Funcionamento Nocturno Automático é ativado (caso se encontre configurado para o efeito) através da temperatura de alimentação do gerador de calor.

Caso a temperatura de alimentação apresente uma descida de mais de 10-15°C durante mais de duas horas e

a descida da temperatura seja de, pelo menos, 0.1 °C por minuto.

A bomba regressa ao modo normal imediatamente quando a temperatura de alimentação volta a aumentar 10 ºC.

O Funcionamento Nocturno Automático apenas funciona se a bomba estiver instalada na tubagem de alimentação do gerador de calor.