Como realizo a configuração da proteção do motor?

Configuração da proteção do motor numa bomba submersível

O mecanismo de disparo de sobre corrente integrado no interruptor de proteção do motor deverá disparar em arranque a frio em menos de 10 segundos, a cinco vezes a corrente máxima do motor, indicada na chapa de classificação.

 

De modo a providenciar a melhor proteção possível para o motor submersível, o interruptor de proteção do motor deverá ser configurado de acordo com as seguintes diretrizes:

1. Configure o mecanismo de disparo de sobre corrente para a corrente máxima do motor indicada.

2. Deixe a bomba funcionar durante meia hora à potência normal.

3. Configure o mecanismo de disparo de sobre corrente para valores sucessivamente mais baixos, até atingir o ponto de corte.

4. Depois disso, configure o mecanismo de disparo de sobre corrente para um valor 5% acima do referido ponto de corte.

 

Cuidado

Se a característica de disparo do interruptor de proteção do motor não cumprir estes requisitos, a garantia do motor será anulada. O valor de ajuste máximo do mecanismo de disparo de sobre corrente não deverá exceder a corrente máxima do motor indicada na chapa de classificação. Para motores bobinados para arranque estrela-triângulo, proceda da seguinte forma ao configurar o interruptor de proteção do motor, mas tenha em atenção que a configuração do interruptor de proteção não deverá exceder o valor máximo de:

Configuração do interruptor de proteção = corrente máx. indicada x 0.58

O tempo de arranque máximo permitido para dispositivos de arranque estrela-triângulo ou para interruptores de motor com autotransformadores é de 2 segundos.

A Grundfos disponibiliza diferentes dispositivos de proteção do motor, como o módulo MP204; consulte CAPS para mais informações.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati