Como devo proceder se quiser instalar uma bomba de aquecimento regulada por pressão diferencial num sistema existente com válvulas de descarga?

No caso das bombas não reguladas de velocidade fixa, uma válvula de descarga limita o aumento da pressão aquando do fecho do termóstato do radiador, deslocando o líquido da tubagem de alimentação para a tubagem de retorno.

 

Ao instalar bombas reguladas por pressão diferencial, deverá remover ou bloquear as válvulas de descarga, uma vez que dois circuitos de controlo poderão ter uma influência prejudicial um sobre o outro. É possível que as diretrizes de segurança fornecidas pelos fabricantes dos geradores de calor não aconselhem a realização desta alteração. Siga as instruções do fabricante.