Como realizo a instalação do cabo submersível?

Antes de instalar o cabo submersível no motor, deve certificar-se de que a ficha do cabo está limpa e seca. As peças de borracha da ficha do cabo deverão ser revestidas com pasta de silicone não condutora, para facilitar a instalação. Os parafusos que fixam o cabo devem ser apertados utilizando os seguintes binários de aperto:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm