Como é possível proteger a SQ/SQE contra funcionamento em seco?

As bombas SQ dispõem de proteção contra funcionamento em seco integrada que não requer um sensor de nível correspondente. Em caso de falta de água, a bomba é desligada logo que o valor de corrente predefinido tenha sido atingido, de forma a evitar o sobreaquecimento do motor. Para tal, o software integrado no controlador CU 300/301 verifica o nível de consumo de energia. Se o consumo de energia for demasiado baixo, a bomba é desligada durante cinco minutos. Uma vez decorrido este período, é realizada uma tentativa de arranque automática.

O valor de corrente ao qual a bomba deverá ser desligada é configurado durante o comissionamento da SQE, utilizando o controlo remoto R100 ou o Grundfos GO. Os valores de ajuste recomendados são fornecidos nas instruções de funcionamento. Caso a curva de desempenho se altere, será necessário calcular um novo valor para o desligamento, utilizando a ferramenta informática PC Tool 'SQE - calcular a velocidade variável'.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati