Válvula termostática de radiador

A válvula termostática é instalada em radiadores e convetores para regular a temperatura da divisão. A válvula é automática, e é constituída por duas partes: um elemento termossensível, e o corpo da válvula.

O corpo da válvula é instalado diretamente no radiador, ou no tubo de ida do radiador. O elemento termossensível é encaixado no corpo da válvula.

Este pode possuir um sensor incorporado ou remoto. Os sensores remotos podem ser utilizados se o radiador estiver colocado através de uma divisória/cobertura, onde um sensor produziria leituras de temperatura incorretas. 

O sensor possui foles preenchidos com gás. O gás aquece à medida que a temperatura da divisão aumenta, fazendo com que o gás expanda. Isto faz com o pino no corpo da válvula se mova, reduzindo o caudal de água que passa pelo radiador. A distância entre o pino e os foles pode ser alterada rodando o elemento termossensível, alterando assim a temperatura de referência da divisão. 

O corpo da válvula pode ser equipado com um limitador que controla o caudal máximo que passa pelo radiador, para assegurar o arrefecimento razoável da água, mesmo quando o termóstato define uma potência calorífica máxima.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati