Sólidos em suspensão

As partículas que permanecem suspensas na água são chamadas sólidos em suspensão.

Os sólidos em suspensão são partículas que permanecem suspensas na água devido ao movimento da água, ou porque a densidade da partícula é inferior ou igual à da água. A concentração de sólidos em suspensão é um dos indicadores de qualidade da água. Todos os sólidos em suspensão podem ser removidos através da filtração, no entanto, se a sua densidade for superior à da água, e a turbulência da água for mínima, as partículas também podem ser removidas através da sedimentação.

Os sólidos em suspensão podem ser de origem orgânica ou inorgânica. As partículas orgânicas vêm de fontes animais ou vegetais. E contêm sempre carbono, oxigénio e hidrogénio. Enquanto que as partículas inorgânicas são de origem mineral, e, normalmente, não contêm carbono. 

Os sólidos em suspensão desempenham um papel importante na poluição, em termos da matéria orgânica e inorgânica na sua composição, mas também em termos dos agentes patogénicos na superfície destas partículas. Consequentemente, quanto menores as partículas, maior a área de superfície por unidade de massa da partícula, e maior a potencial carga patogénica transportada.