Vapor

O vapor é utilizado para a distribuição de aquecimento urbano em sistemas de aquecimento de edifícios e em processos de aquecimento industrial.

A vantagem da aplicação de vapor é a sua capacidade de transferir grandes quantidades de energia, uma vez que a energia libertada durante a fase de transição pode ser utilizada. Isto significa que podem ser transportadas grandes quantidades de energia por unidade massa, em comparação com outras substâncias. Por exemplo, 125 kJ/kg de água podem ser transportados com um arrefecimento de 30 K, enquanto 1 kg de vapor a 100°C contém cerca de 2250 kJ/kg.

A utilização de vapor para a distribuição de calor também permite o arrefecimento do condensado a ser utilizado. A desvantagem da utilização de vapor para a distribuição de calor é que, devido às altas temperaturas, são dissipadas grandes quantidades de energia através das tubagens de distribuição. Logo, algum do condensado no tubo de ida permanecerá inutilizado. Adicionalmente, são necessárias tubagens de distribuição de maiores dimensões, uma vez que a água no estado gasoso tem um volume superior à água no estado líquido. Finalmente, os consumidores precisam de um sistema de transferência de calor mais complexo, para converter a energia do vapor em forma líquida. No geral, a distribuição de calor através do vapor não é particularmente vantajosa, sendo, por isso, apenas utilizadas em sistemas antigos.

Furthermore, larger distribution pipes are required, as water has a greater volume in gas form than it does as a liquid. Finally, consumers require a more complex heat exchanger system, in order to convert the steam energy into a liquid-bearing form. Overall, heat distribution using steam is not particularly advantageous, and therefore exists only in older systems.

O vapor é utilizado em processos industriais que requerem aquecimento rápido, ex: processos de desinfeção. Na utilização de vapor, são libertadas grandes quantidades de energia durante a fase de transição, provocando o aumento acentuado e rápido da temperatura da água. Um empresa que utilize distribuição de calor através de vapor, terá um sistema com um gerador de vapor e uma caldeira.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati