Acumulação suave de pressão

A unidade de controlo 351 inclui uma função de ‘acumulação suave de pressão’. A função assegura um arranque suave dos sistemas com as tubagens vazias, por exemplo.

Pode ser utilizada em aplicações como:

• Irrigação;
• Instalações de abastecimento de água com uma fonte de alimentação instável, para reduzir o golpe de aríete.

O arranque ocorre em duas fases como mostra a imagem.

     1. Fase de enchimento
As tubagens são enchidas gradualmente. Quando o sensor de pressão deteta que as tubagens foram enchidas, a segunda fase começa. 


     2. Fase de acumulação de pressão
A pressão do sistema aumenta até atingir o valor de referência. A acumulação de pressão decorre ao longo de um tempo de rampa. Se o valor de referência não for atingido dum determinado espaço de tempo, pode ser ativado um aviso ou um alarme, e ao mesmo tempo as bombas podem ser paradas. 

 

 Vantagens


• Redução do golpe de aríete; 
• Maior conforto e segurança para o consumidor.