Bomba de manutenção da pressão

As bombas de manutenção de pressão são utilizadas para manter uma pressão constante em sistemas fechados de aquecimento e de ar condicionado.

Um sistema de manutenção de pressão através de bombas é constituído por uma ou mais bombas ligadas em série. As bombas podem vir equipadas com um regulador de velocidade, ex: conversor de frequência, para manter a pressão correta no sistema. Neste caso, não é necessário um vaso de expansão, pois as próprias bombas conseguem regular a pressão.  

Os sistemas de manutenção de pressão com bombas de velocidade variável são melhores do que os sistemas com vasos de expansão. Neste último caso, uma bomba de velocidade constante que mantém um caudal constante poderá provocar picos de pressão, resultantes do arranque e da paragem da bomba. Adicionalmente, um sistema de manutenção de pressão requer menos espaço, uma vez que não existe vaso de expansão. 

No sentido de remover o ar da água de processo, pode ser utilizado um vaso de expansão juntamente com uma bomba de manutenção de pressão. É colocada uma pequena quantidade de água num recipiente sem pressão. Quando a pressão atinge a pressão atmosférica, a maioria do ar é libertado. Uma quantidade semelhante de água é bombeada de volta para o sistema por uma bomba de manutenção de pressão, para manter a pressão pretendida no sistema. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati