Isolamento de tubo

As tubagens que transportam fluido quente são isoladas para minimizar as perdas de calor acidentais. A perda de calor arrefece o fluido e aquece a divisão onde se encontram as tubagens. Sendo que ambas as consequências são indesejáveis.

No sentido de isolar corretamente as tubagens, é necessário ter em consideração o tipo de tubo, o fluido bombeado, e o meio envolvente. 

As tubagens que transportam fluido quente são isoladas para minimizar as perdas de calor acidentais. A perda de calor arrefece o fluido e aquece a divisão onde se encontram as tubagens. Sendo que ambos são indesejáveis. 

As tubagens que transportam fluido frio e que são instaladas em divisões aquecidas são isoladas para evitar que o fluido aqueça e evitar a formação de condensação no tubo. O isolamento assegura que a temperatura da superfície externa do isolamento é superior ao ponto de orvalho da divisão. O acabamento do isolamento deverá ser uma membrana à prova de vapor, como folha de alumínio ou plástico. Assim a humidade da divisão não penetra no isolamento e condensa.

Se um tubo for fabricado num material inflamável, o isolamento pode proteger contra incêndios e assegurar que o tubo se mantém funcional durante um incêndio. Isto é particularmente importante se o tubo de plástico abastecer um sistema de combate a incêndios a jusante. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati