Perda de calor nas tubagens

As tubagens que distribuem o fluido de aquecimento perdem algum do seu calor para o meio envolvente. Esta perda de calor provoca o arrefecimento indesejável do fluido nas tubagens.

A perda de calor poderá ser aceitável se as tubagens estiverem instaladas num espaço aquecido. No entanto, não é esta a transferência de calor pretendida, uma vez que não pode ser controlada, e poderá não ser necessária durante grande parte do ano. A perda de calor nas tubagens pode ser minimizada através da instalação de isolamento nas mesmas, e regulando a temperatura do fluido em relação à temperatura exterior. A quantidade de isolamento necessário depende da temperatura da água, e do período de funcionamento anual. 

As perdas de calor também podem ocorrer na circulação de fluido muito frio. Neste caso, as tubagens são isoladas para evitar que o fluido seja aquecido pelo meio envolvente, e para evitar a formação de condensação ou de gelo na superfície externa da tubagem. 

As tubagens de distribuição do sistema de aquecimento urbano perdem uma quantidade considerável de calor. A perda de calor pode atingir 20-25% da carga térmica total do sistema, o que pode afetar seriamente a sua rentabilidade.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati