Válvula piloto

As válvulas piloto são frequentemente utilizadas em grandes instalações de refrigeração com muitos consumidores. Estas válvulas são um acessório instalado nas válvulas in-line. Estas válvulas permitem que uma pequena força opere a válvula maior como um pistão hidráulico.

A imagem também mostra duas válvulas piloto instaladas na válvula in-line grande. Uma está no componente térmico externo para o controlo da injeção. Isto faz com que a válvula funcione como uma válvula de expansão. A outra é uma válvula de controlo de pressão que assegura que a pressão de evaporação não é inferior a uma determinada temperatura.

O sistema da válvula piloto permite que uma aplicação utilize válvulas in-line normais, instalando as válvulas piloto para um uso específico ou para alterar a funcionalidade. Esta é uma solução fácil e de baixo custo. As válvulas piloto têm tamanhos padrão, e podem funcionar em válvulas in-line de 3/8" a 6/8".