Introdução ao CCV

O custo do ciclo de vida de qualquer equipamento inclui os custos totais da sua vida útil, como a aquisição, a instalação, o funcionamento, a manutenção, e o descarte desse equipamento.

Quando utilizado como uma ferramenta de comparação entre possíveis alternativas de design ou de reformulação, o processo de CCV mostra a solução com o melhor custo-benefício, com base nos dados disponíveis. 

Ajuste segundo os preços ao longo do tempo
Uma vez que o intervalo de tempo é de 10-20 anos, os custos deverão ser ajustados de acordo com as alterações no poder de compra, para que possa ser realizada uma comparação relevante. Por exemplo, os preços da energia aumentaram radicalmente nos últimos anos, e espera-se que continuem a aumentar mais do que a inflação geral. 
Dado que o cálculo abrange um período de tempo extremamente longo, a forma mais correta de calcular o CCV será através do método do valor de capital. 

Cálculo do Valor Atual (VA)
Uma quantia gasta em determinada altura no futuro tem um valor diferente da mesma quantia gasta hoje. Alguns custos são regulares (ex: energia, manutenção). Enquanto outros custos não, mas são suficientemente frequentes para contribuírem para uma média de despesa anual (ex: substituição do empanque mecânico). Finalmente, existem despesas que são tão pouco frequentes que devem ser consideradas custos únicos, e não podem ser incluídas numa média (ex: reconstrução, descarte no final da vida útil). Os custos únicos são tratados de forma diferente, conforme ilustrado abaixo:

O custo atual (Cp) de um custo único (Cn) pago após "n" anos, pode ser calculado como se segue:
          Cp =          Cn_____        =                 1000                =   554  
                   [ 1+ (i – p) ]n                [ 1+ (0,05 - 0,02) ]20
onde:
n    = número de anos
p    = inflação anual esperada
i     = taxa de juro
i–p = taxa de desconto real
Cn = custo pago após ”n” anos
Cp = custo atual de um custo único Cn

Para calcular o valor atual (VA) de diversos elementos de custo, os seus valores de custo atual são somados.

Literatura adicional
O ”A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems” é um livro de referência sobre os Custos do Ciclo de Vida. É o resultado da colaboração entre:

• O Hydraulic Institute; 
• A Europump; e 
• O Gabinete de Tecnologias Industriais do Departamento de Energia dos EUA.  


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati