Água quente

A água quente doméstica refere-se à água quente utilizada numa residência para banhos, lavagens, etc. É produzida através do aquecimento da água fria doméstica num permutador ou num depósito de água quente.

Produção centralizada de água quente doméstica

Neste tipo de sistema, a água quente doméstica para um edifício de apartamentos é produzida centralmente numa sala das máquinas. A partir da sala das máquinas, a água quente doméstica é distribuída para os pontos de consumo através das tubagens. É frequente a circulação de água quente ser utilizada para melhorar o conforto, uma vez que o tempo de espera pela água quente poderá ser inaceitavelmente prolongado. 

A produção centralizada de água quente doméstica requer menos potência instalada do que um sistema descentralizado, para o mesmo número de consumidores.

Produção descentralizada de água quente doméstica

Neste sistema, a água quente doméstica é produzida individualmente em cada apartamento. E, geralmente, não é necessária a circulação de água quente, uma vez que os pontos de consumo estão próximos do ponto de produção. 

Em comparação com a produção centralizada, a produção descentralizada de água quente doméstica requer uma potência instalada, por consumidor, relativamente elevada, uma vez que não é possível utilizar os efeitos simultâneos. 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati