Permutador de água quente

Os permutadores de água quente são utilizados na produção de água quente doméstica. E podem estar conectados ao sistema de aquecimento central ou de aquecimento urbano.

Os permutadores de água quente podem ser permutadores de calor de placas aparafusados ou soldados. Também existem outros tipos de permutadores, como permutadores de tubo. No entanto, raramente são utilizados na produção de água quente doméstica.

No caso de permutadores de placas, a água fria passa em pequenos canais ao longo do fluido de aquecimento. Os dois fluidos estão separados por placas. É utilizada uma transferência de calor por contracorrente, que aumenta a eficiência do permutador, criando maior arrefecimento do fluido de aquecimento. 

Alguns permutadores de água doméstica possuem uma ligação adicional do lado secundário. Isto permite a ligação direta da circulação de água quente doméstica ao permutador. 

Um permutador de água quente doméstica é um equipamento muito compacto e eficiente. A desvantagem é que requer uma potência calorífica instalada relativamente elevada, e apresenta uma perda de pressão consideravelmente relevante. Adicionalmente, o permutador de placas é muito sensível a depósitos de cal. Logo, poderá ser necessária a remoção regular da cal. 

À medida que os edifícios se tornam energeticamente mais eficientes, a necessidade de aquecimento diminui. Isto significa que a produção de água quente doméstica é responsável pela maior parte da carga térmica total do edifício. Os permutadores de água quente correspondem a cargas térmicas consideravelmente elevadas, logo, muitos fornecedores de energia não os utilizam. 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati