Superfície de aquecimento

As superfícies de aquecimento podem ser integradas numa UTA, ou colocadas diretamente numa conduta de admissão de ar. Estas superfícies são utilizadas para aquecer o ar exterior antes da sua injeção no edifício.

A injeção de ar com uma temperatura incorreta poderá criar uma climatização desadequada devido a correntes de ar, zonas frias, etc. Em locais onde o ar não é utilizado para aquecimento, é injetado a uma temperatura isotérmica. 

Se o ar for utilizado para aquecimento, a dimensão da superfície de aquecimento é dimensionada de forma a produzir uma temperatura aproximadamente 8-10oC superior à temperatura da divisão.

A superfície de aquecimento é constituída por diversos tubos paralelos equipados com lamelas. As lamelas são montadas em várias filas, perpendicularmente ao fluxo de ar. Existem diferentes tipos de superfícies de aquecimento:

• Superfícies de aquecimento a água; 
• Superfícies de aquecimento a vapor; 
• Superfícies de aquecimento elétrico.  





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati