Piso radiante

O piso radiante é uma alternativa viável aos sistemas de aquecimento tradicionais com radiadores. Uma solução típica é constituída por pequenos tubos instalados na laje de betão por baixo do chão. Geralmente, a solução é alimentada por uma caldeira de condensação, ou por um sistema de aquecimento urbano.

Este tipo de aquecimento fornece um calor uniforme e consistente proveniente do chão. Assegurando temperaturas agradáveis e confortáveis.  Uma vez que as tubagens estão debaixo do chão, não existem radiadores inestéticos. Este sistema também utiliza água com uma temperatura mais baixa, do que os sistemas de radiadores, para manter a divisão à mesma temperatura.

Por uma questão de conforto, idealmente a temperatura do chão deverá ser de 25-32°C, o que corresponde a uma temperatura de ida relativamente baixa. Logo, a diferença de temperatura será de 10-15°C, sendo este um valor inferior em comparação com os sistemas de radiadores. Os sistemas de piso radiante utilizam assim um caudal de água menor para conseguir os mesmos resultados em termos de temperatura. 

Uma vez que as caldeiras de condensação são mais eficientes a temperaturas mais baixas, a sua combinação com piso radiante pode reduzir os custos do sistema de aquecimento. O modo de condensação mais eficiente destas caldeiras é a baixas temperaturas, o que permite poupar. O piso radiante também se adequa a sistemas solares e a bombas de calor.